This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:输出电容器的 ESR 如何影响稳定性?

Guru**** 2563460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931320/tps53353-how-the-esr-of-output-capacitor-affect-the-stability

器件型号:TPS53353

数据表显示输出 电容器的 ESR 和 Cout 应满足以下条件、但我不知道原因。 这种情况的详细理论基础是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayden、

    您是指6级方程式吗? 这意味着建议将 ESR 零点放置在 f0 (带宽)上、为了确保稳定性、建议使用1/4 FSW BW。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    越昌

    是的、它是公式6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS53353转换器使用 TI 的 D-CAP 模式自适应恒定导通时间控制。

    D-CAP 模式控制的工作方式是生成一个由 VIN、VOUT 和所需开关频率设置的导通时间、从而为输出电压充电、然后等待输出电压放电回到基准点、然后再生成另一个固定导通时间。  为了保持稳定的开关频率、该架构依赖于输出电压纹波与开关节点和电感器电流"同相"。

    输出电压有2个输出电压纹波分量:

    电阻输出纹波是流经输出电容器 ESR 的电感纹波电流、与电感电流之间具有零相位滞后。

    电容输出纹波是流经输出电容电容的电感纹波电流、与电感电流相差90度。

    保持 ESR 零点1/(2 x Pi x ESR x Cout)小于或等于 fsw / 4,可确保输出纹波的相位角足够低,以保持稳定的开关频率。  ESR 零点频率越高、开关和输出电压之间的相位滞后越高、 该转换器可以在两种不同的频率之间交替运行、这两种频率平均为目标开关频率、例如、一个编程为500kHz 的转换器、其脉冲重复频率为1.5us 和2.5us、而不是每2us 产生一个脉冲。

    如果您希望使用 TPS53353或其他 D-CAP 模式控制器、其输出电压纹波更小或频率更高的 ESR 零点、 这里是 TI 应用手册的链接、该手册介绍了如何在电感器上使用外部 RCC 注入网络来仿真更高的 ESR、并在 ESR 为零频率非常高的电容器上保持稳定性  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva453 

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter James Miller

    在我看来、ESR x Cout > 0.5 x Ton、只要满足这一条件、就可以避免由相位差纹波引起的脉冲突发现象。

    而1/(2 x Pi x ESR x Cout)小于或等于 FSW/4、可简化为 ESR x Cout > 2Ton/DPI、明显 比上述条件更严格。

    所以我不明白为什么我们必须满足第二个条件而不是第一个条件。   第二个条件的详细推导过程是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jayden

      Peter 将在周一回来接您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、严格的数学稳定性边界为 ESR x COUT > Ton (max)/2

    ESR 零点频率< FSW/4是一个通用公式、用于去除最大占空比以简化设计过程、同时 为 ESR 和电容器容差提供设计裕度。