This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:PMBus 的上拉电阻值(数据/警报)

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931682/tps546c23-pull-high-resistor-value-of-pmbus-data-alert

器件型号:TPS546C23

尊敬的团队:

我是否可以与您再次确认数据表中的 IOL (PMBus)规格。 它显示最小值为4mA。

这是否意味着驱动器低电平能力高于4mA?

我们需要确认该规格的原因是我们的电路板上有6个 TPS546C23、需要 PMBus 控制。

我们需要计算上拉电阻器值。

目前、我们为 SMBus_Alert 设计了一个4.7k Ω 至3.3V 的上拉电阻器。 PMB_DATA  一个上拉电阻器1K Ω 至3.3V 电平。

两条总线的最小和最大上拉电阻是多少?

  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我认为它的最大规格是4mA。 如果您参考第9页的"音量"规格、它在4mA 时的规格为0.4V。  

    让我再次确认。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    该规格适用于引脚电压强制为0.4V 时的最小灌电流、因此您可以正确读取它。

    我们保证引脚将下拉至0.4V 的最大电流为4mA。  对于3.3V 终端电压轨、应为(3.3 - 0.4V)/4mA = 725欧姆。

    4.7K 用于警报、1k 用于数据将是正常的。