This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电荷泵要求

Guru**** 2873980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931760/charge-pump-requirement

主题中讨论的其他器件:TPS61391

大家好、  

以下是电荷泵要求、Vin=2.8-4.5V、Vout=20-30V、Iout 为10-20mA。 是否有能够在如此低的电流下满足要求的电荷泵解决方案? 谢谢。

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    升压比需要一个多级电荷泵、解决方案将很复杂。  更好的解决方案似乎是采用 DCM 模式的升压转换器、以支持如此高的升压比。  让我记下 Jasper、看看他是否有解决方案。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS61391可能是一个很好的解决方案。 在 IO=20mA 时、它可以支持2.8VIN/30Vo。