This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732QDWEVM-025:当连接到函数发生器时、LED 变为

Guru**** 1568875 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732QDWEVM-025
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931380/ucc21732qdwevm-025-led-turns-of-when-connect-to-function-generator

器件型号:UCC21732QDWEVM-025

您好、TI、

我在星期二获得了器件 UCC21732QDWEVM-025。 我尝试执行以下测试。

当我通过 LED D11打开函数发生 器时、它会关闭、并且在 GATE 和 COM 处没有获得输出信号。 我的连接方式完全相同。 所有参数。

此致

Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    我认为问题是您不对 VDD 施加电压? RDY 会监控 VCC 和 VDD 电源、以确保它们处于有效范围内。

    请告诉我这不是问题。 如果是、请按绿色按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dapkus、您好!

    当我在 VCC 上施加5V 电压时、我弄清了我的问题所在。 我的两个 LED 都在发光、我测量了 VDD 和 VEE 上的电压、非常完美。 此时、当我打开函数发生器 D10时关闭。

    我在 OC 上测量、它被触发。 因此、我将 OC 拉至接地、然后获取栅极和 COM 的输出。

    您能否告诉我们为什么在函数发生器打开时触发 OC?

    此致

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    我怀疑这是因为您没有将开关连接到 EVM、并且 OC 节点悬空。