This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5000:软启动电容器最大值

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931437/lm5000-soft-start-capacitor-maximum-value

器件型号:LM5000

你好

我看到有很多人问是否有办法计算 LM5000上的软启动电容器、答案似乎是"只要尝试不同的值、直到获得正确的结果"。  

SS 电容器可以达到的最大值是否?  

谢谢

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢您考虑 LM5000。  软启动电容器没有理论上的限制。  但是、SS 电流可以低至8uA、因此您应该选择一个泄漏电流小于8uA 的电容器、否则您将无法打开电路。  较大的电容器通常具有较大的泄漏电流。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我们将在电路中尝试一些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Karl 的反馈。  现在、让我结束这个主题、如果我们能提供进一步的帮助、欢迎您与我们联系。

    祝您在项目中好运。

    谢谢、

    Youhao