This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:确定 FET Rdson 选择

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD83325L, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931900/bq2970-determining-fet-rdson-choice

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:CSD83325LBQ2980

我对 FET 选择很好奇,因为我们的过流阈值将非常低(250-350mA)。 我最初选择了一个小型 FET (CSD83325L)作为起点、20mΩ Ω RDS 后、我们最终得到5mV 左右的电压阈值(超出可微调范围)

您是否建议选择电阻更高的 FET、或者我们是否可以添加一个0201尺寸的电阻器与 FET 串联以提高有效的 RDS、ON?

此外、获取定制出厂编程部件需要多长时间?
确定 RDS、ON (可能是串联 R)以匹配目录器件会更好吗?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果精度对于该项目非常重要、我建议改用 BQ2980。 它具有高侧 FET、但也使用感应电阻器来计算过流阈值、因此更准确、更易于配置。 如果需要低侧 FET、那么我建议选择电阻更高的 FET。  

    定制编程器件确实具有最低的收入要求、我不确定我们目前正在接受2970的申请。 您最好找到正确的 FET。