Other Parts Discussed in Thread: CSD83325L, BQ2980
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2970 主题中讨论的其他器件:CSD83325L、 BQ2980
我对 FET 选择很好奇,因为我们的过流阈值将非常低(250-350mA)。 我最初选择了一个小型 FET (CSD83325L)作为起点、20mΩ Ω RDS 后、我们最终得到5mV 左右的电压阈值(超出可微调范围)
您是否建议选择电阻更高的 FET、或者我们是否可以添加一个0201尺寸的电阻器与 FET 串联以提高有效的 RDS、ON?
此外、获取定制出厂编程部件需要多长时间?
确定 RDS、ON (可能是串联 R)以匹配目录器件会更好吗?
谢谢、
Nick