This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:29200的 VDD 过压保护

Guru**** 2555400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929967/bq29200-vdd-over-voltage-protection-for-29200

器件型号:BQ29200

大家好、由于现场人员使用了错误的适配器为 VDD 供电、我们最近在现场遇到了大量"膨胀"电池。 发生这种情况时、29200允许通过一节电池(2 18650节串联电池)进行 VDD、这显然超出了最大额定值。 很明显、修复方法是让他们使用正确的电源适配器、但是...  尚未发生!

想知道是否有一种简单的解决方案来感测任一电池上的过压情况并禁用29200? 我们的布板空间非常有限。

谢谢

Dan Ross - AST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    如果 VDD 通过单节电池、我假设这会触发 BQ29200上的 OV 条件。 这将触发 OUT 引脚驱动为高电平、我们建议将其连接到保险丝、以便将电池组与负载或充电器断开。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的图9。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好、感谢您的回复、很抱歉、我花了很长时间才与您联系。 不过、我认为现在这不是一件简单的事情、比如充电器的过压情况 、而是通过在一个电池上倾倒 VDD 来导致29200取出电池。 充电禁用信号接地、因此29200始终处于启用状态。 查看数据表、可以 看到有关在 VDD 低于6V 时禁用29200的建议。 我在这里大声想、如果现场人员违反了这一要求并填充了我们的充电器、然后最后插入充电器的适配器、该怎么办? 这是否会导致29200出现问题、因为它将在 VDD 上升到高于6V 之前启用。

    查看内部图、我想知道当 VDD 低于6V 时、控制2个前端 FET 的具体方法。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我对客户情景有点困惑。 如果客户将 OUT 引脚直接连接到 GND、则不会启用保护。 客户是否只希望器件的电池平衡功能?

    数据表建议在 VDD 低于6V 时禁用电池平衡、但不会禁用器件的全部功能。 这一建议旨在避免电池过早放电、因为电池平衡功能需要从电池汲取电流。 如果您的客户不担心这一点、则应由他们选择是否遵循该建议。

    只要 CB_EN 引脚配置为电池平衡、就会进行平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、客户对电池组的唯一干预是将电池组从充电器上取下、以便用于我们的其他产品。 当产品因"不充电"条件而出现故障时、他们会将其发送回此处。 现在我很好奇、29200中的板载5V 稳压器为其提供逻辑。 如果在 VDD 达到6V 之前稳压器无法正常工作、则控制逻辑的是什么、尤其是电池输入上的2个 FET? 这是什么导致29200在一节电池上转储 VDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您在上一帖子中澄清我的问题的答案吗? 客户是否仅将该器件用于电池平衡而不是过压保护?

    如前所述、如果 CB_EN 引脚配置为平衡电池、器件将实现平衡。 当 VDD < 6V 时、不鼓励进行电池平衡、这不是由于稳压器所致、但这样做会使电池消耗更大的电量。 我不认为这就是 VDD 通过单节电池的原因。 如果器件配置正确、它将保护电池免受这种情况的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、表示电池平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我强烈建议在器件上使用过压保护、以防止潜在的危险情况、如您所述的电池膨胀。