请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546D24A 你(们)好。
对于3.3PVIN 运行、VDD5或 Avin 的5V 偏置会更好? 有什么优缺点?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
对于3.3PVIN 运行、VDD5或 Avin 的5V 偏置会更好? 有什么优缺点?
谢谢。
您好、Jerry、
如 数据表第7.3.2/3节所述、您将通过将5V 偏置连接到 VDD5并将 Avin 连接到3.3PVIN (如 图26所示、使用来自 PVIN 的 RC 滤波器)获得一些效率提升、因为这将减少内部 LDO 损耗。 与将5V 电压连接到 Avin 相比、选择此电压没有任何缺点。
此致、
Kris