This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65680:我是否可以仅使用 CLK1 ~ CLK 8、而 CLK 引脚的其余部分未使用?

Guru**** 2629085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931118/tps65680-can-i-just-use-clk1-clk-8-and-left-rest-of-the-clk-pin-not-used

器件型号:TPS65680

你(们)好  

请允许我提出以下几个问题:  

1.是否可以仅使用 CLK1 ~ CLK 8作为以下配置而不使用 CLK 引脚的其余部分?

2.如何配置 C1~C6和 D1~D3的数据  

3.我能否在   Excel 工具中更改 T5和 T6的值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    我将使用数据表中的信息回顾您的问题、并在接下来的几天内回复您。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    辽卡特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、您好!

    1.是的、您可以使用 CLK1 - CLK8并将其余未使用的时钟输出保持悬空。

    2.您将使用寄存器 MUX1 (地址0x30)- MUX4 (地址0x33)为每个通道 C1-C6和 D1-D3分配数据源。

    3.本 Excel 表格适用于12通道电荷共享方案,仅可在不同组的通道之间进行电荷共享。 因此、对于此特定应用、无法更改这些字段。

    如果您有任何疑问、请在 TI 目录服务中查找并向我发送电子邮件。

    此致、

    辽卡特