This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:EN 引脚逻辑

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460, TLIN1028-Q1, LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929249/lm61460-q1-en-pin-logic

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460TLIN1028-Q1

您好,团队

我的客户在其项目中使用 LM61460-Q1。 他们希望使用 TLIN1028-Q1的内部 LDO 输出(3.3V)来控制 LM61460的使能功能。  我想知道 他们是可以 直接连接 EN 引脚和 LDO 的3.3V 输出、还是  必须使用任何外部上拉/下拉电阻器或电容器?

谢谢、

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    乍一看、我没有发现这方面的任何问题。

    只要两个器件的输入电压来自同一个源并且是一样的

    未定序。  为了安全起见、您可以在 EN 和 LDO 之间放置一个10k 串联电阻器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢