This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:用作并联稳压器时的 CL 值

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931086/tl431-cl-value-when-used-as-shunt-regulator

器件型号:TL431

大家好、  

数据表中的下图推荐了稳定区域。 因此、只需进行检查  

1.您建议的领域是什么? 在这两个方面是否存在任何差异、例如 Vref 精度/噪声?  

2.是否可以使用 cl=1uf 或 cl=0。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在器件级别、精度或噪声之间没有差异。

    2. CL = 0uF 正常。 CL = 1uF 不正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、  

    谢谢。  

    那么 CL=1nf?  

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1nF 将起作用。