This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561EVM-555:在 TPS54561 EVK 上启用最大输入

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561EVM-555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931710/tps54561evm-555-enable-max-input-on-tps54561-evk

器件型号:TPS54561EVM-555

您好!

数据表规定最大值(绝对最大值)为8.4V、EVK 输入范围为7V 至60V。

电阻分压器网络用于设置最小工作电压。

但是、在最大60V 时、EN 读取的电压为10.5、这偏离了数据表规格、这是可以的吗?

TPS54561EVM-555电路原理图2。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、您回答正确。

    出于测试目的、这对 EVM 来说是可以的。  EN 分压器

    将限制流入 EN 引脚的电流。

    但是、对于最终应用、应在 EN 上使用齐纳钳位

    输入以将电压限制为低于绝对最大值。

    谢谢