This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ20501:LMZ20501

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ20501, TPS82084, TPSM82821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931868/lmz20501-lmz20501

器件型号:LMZ20501
主题中讨论的其他器件: TPS82084TPSM82821

EN 是否能够真正与 Vin 绑定?

数据表的第3页指出"在 EN 被置为有效前、必须在引脚8上提供有效的输入电压"(这在 EN 引脚的引脚功能下)

电气特性(第6页)的 VUVLO (上升)= 2.5V、VEN (VIHmin)= 1.4V

因此、如果从技术上讲 EN 与 VIN 绑定、则这是不正常的。 不同之处在于(a)我们希望这样做、以及(b)数据表中的各种应用原理图都是这样做的。

我们能否安全地将 EN 连接到 VIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿凡达、

    是的、您可以将 EN 连接到 Vin、如 D/S 中所示  

    我不清楚冲突是什么。  第3页上的说明表示在没有 Vin 电压的情况下、不能施加 EN 电压。  这将违反 EN 的绝对最大额定值(EN 不能比 VIN 高0.2V 以上)、第4页。

    此外、您是否还了解了 TPS82084或 TPSM82821作为 LMZ20501的更小、更新、更便宜的替代产品?