This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549A20:内部放电或类似功能、可使 Vout 斜降更快

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931556/tps549a20-internal-discharge-or-similar-feature-to-make-vout-ramp-down-faster

器件型号:TPS549A20

在关闭器件时、是否有方法修改 Vout 斜坡时间? 客户想知道在关闭器件时是否有办法加快放电时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

      TPS549A20在禁用转换器时具有6uA 的输出电压放电电流(规格为 Vout=0.5V)。  

    您可以参阅数据表中的电气特性表。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户询问的是电压斜降、而不是放电电流。 客户想知道关断时电压是否可以更快降低。 例如、如果电压调节至3.3V、并且在关断时在5ms 内斜降至0V。 是否有办法加快关断时电压的变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

       在禁用之前、可以使用 VOUT_ADJUST (+9.00%至–9.00%)和 VOUT_MARGIN (+12.0%至–11.6%)命令来降低输出电压。  使用这些命令可以将电压斜升降低20%至40%的速度。