This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:Ucc256404

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC28061, UCC25600, UCC256404, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931853/ucc256404-ucc256404

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC28064AUCC28061UCC25600UCC256302UCC256403

您好!

我必须设计用于音频的 SMPS。 我看一下 TI 参考设计 sloy293c、它使用了 UCC28061、一种双相交错转换模式 PFC 控制器和 UCC25600谐振 LLC 转换器、但设计有点过时。 因此、我想为 PFC 的 UCC28064A 和 LLC 的 UCC256404提供一个机会。 我对 UCC256404有双倍评价、数据表中的应用列表中没有提到 hifi 音频、并且可能诸如 burst 和其他的新功能会对音频产生负面影响。 那么、您能给我一些意见和建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经看到一些客户将 UCC25640x 系列用于高端音频应用。 UCC256404突发模式包括软启动和软关闭、可最大限度地降低突发模式下的可闻噪声。 仅供参考、我们在此处提供了一个更新的参考设计、适用于采用 UCC256302的交流直接到 LLC 的音频:https://www.ti.com/tool/PMP40379。 UCC25640x 是 UCC25630x 系列的升级版下一代产品。

    如果某些音频电源不打算包含内务处理电源(这些电源的功率级别往往较低、~250W 左右)、则会喜欢利用突发模式。 音频的更高功率级别电源倾向于使用内务处理电源+ UCC256403、并包含允许整个系统打开和关闭 LLC 的电路。 在这种情况下、通常不使用突发模式。  

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、

    本·洛夫