This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:低输出功率下的功耗

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256403, TIDA-010081, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931765/ucc256404-power-consumption-at-low-output-power

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC256403TIDA-010081UCD3138

大家好、

客户具有1kW 交流/直流 PFC+LLC 要求。

我看到我们使用 UCC28180+UCC256403/4有参考、 它能实现0.3W 引脚、0.1W 输出、0.48W 引脚、0.24W 输出吗?  

我看到 UCC25640x 具有突发模式、但 UCC28180没有。  

2.是否有支持突发和 CCM 以及1kW 应用的 PFC 控制器?   

从网站上看不到它。  

是否有可实现 PG 功能的分立式电路?  客户在次级侧完全斜升之前需要电源正常信号。

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您正在讨论使用 UCC28180和 UCC256403的 TIDA-010081参考设计。   

    大多数电源的额定待机功耗和10%至100%负载。  因此、对于1kW 设计、没有任何效率数据可满足低于0.48W 的低输出功率要求。   此设计 的待机功耗小于500mW、以满足 CoC 和 DoE 标准。

    我回顾了 HVC 产品系列、似乎没有具有突发模式功能的混合信号模拟 PFC 控制器。

    您或许能够使用 UCC3138数字 PWM 控制器实现突发模式 PFC。  此器件有许多涉及 PFC 设计的参考设计。

    如果您决定在具有程序功能的 PFC/LLC 应用中使用 UCD3138、请在标题中将您的问题重新发布到 UCD3138、以便相应的应用工程师可以帮助回答您的问题。

    此致、

    Mike