This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050:电池未充电

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931686/bq24050-battery-is-not-charging

器件型号:BQ24050

我想为35mAh 的锂离子电池充电、并选择了 BQ24050。

但是、现在我 在我的硬件上进行测试、看起来不起作用。

这意味着它不会为电池充电、并使用与电池串联的电流表进行测试。

此外、当移除电池并测量充电器输出电压时、它显示0.38伏。 在这里、根据数据表、我期望在 TS 引脚上连接3.7V 的237k 电阻器。

输出侧缺少1uF 电容器、但由3V LDO 的10uF 电容器获取。

我还尝试在 BQ24050输出引脚上放置1uF 电容器、但没有成功。

我们还尝试短接 D+和 D-信号、但没有成功。

请仔细阅读下面的原理图 、并告知我们是否有任何错误或建议来处理该问题。