This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51367:电容选择 C1/转换

Guru**** 2510735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931420/tps51367-cap-selection-c1-cslew

器件型号:TPS51367

您好!

对于以下要求、您建议使用哪种值:

  • 软启动为1.8ms
  • Fsw 800kHz

数据表中的两个计算器:

在电容选择方面似乎相互矛盾。

您能帮助并推荐一个价值吗?

C1对补偿网络有直接影响吗? 转换器会更慢还是更快?

或者、在上述条件下、稳压行为是否稳定仅取决于 C_C1、C_C2、R_C1、R_C2?

感谢您的快速帮助、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、就是校准。 根据应用中的 Vout 选择合适的转换所需的 SS 时间,并建议大于2.7nF 的值。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    感谢您的快速回答。

    所需的 SS 时间是我写入的1.8ms。 那么、您说、对于2.7nF 以上的任何值、例如、10nF、我的应用程序将会起作用吗?

    也适用于800kHz Fsw?

    您能帮助我回答上述问题吗:

    C1对补偿网络有直接影响吗? 转换器会更慢还是更快?

    或者、在上述条件下、稳压行为是否稳定仅取决于 C_C1、C_C2、R_C1、R_C2?

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    是的,>2.7nf 是为了确保 EA 正常工作。

    软启动时间取决于输出电压、与 FSW 无关、假设输出电压= 1V、如果需要1.8ms 软启动、则可以使用18nf 转换。

    您可以认为不会对他人产生影响。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yuchang,EA 是什么意思?

    此致、Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、抱歉、拼写错误。 应该是 gm 放大器。

    裕昌