This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:TPS51206并行设置风险检查

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931704/tps51206-tps51206-parallel-setting-risks-checking

器件型号:TPS51206

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS51206、 结构 如下。   该结构是否 有 其他 问题? 实际电流 非常小、仅为1A。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    TPS51206不能堆叠。  

    如果实际电流仅为1A、则一个 TPS51206就足够了。  

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    非常感谢。 有哪些风险?  例如、一个通道将为 B 通道提供电流。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    两个 TPS51206无法共享电流。 一个器件可能拉电流、而另一个器件可能灌电流、这会导致两个器件上的大功率损耗。  

    谢谢