This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51100:您能否帮助解决关断波形中的 VTT 峰值?

Guru**** 2510575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930969/tps51100-can-you-help-solve-the-vtt-peak-in-the-shutdown-waveform

器件型号:TPS51100

大家好、

我的客户正在使用 TPS51100、VIN = 5V、VTT = 0.75V、他们发现 VTT 将在降至零之前出现峰值、但数据表中的测试结果不存在该峰值。

此峰值将导致其 SVS 电路错误、您能帮助检查导致此问题的原因吗? 如何 消除该峰值?   

谢谢、致以诚挚的问候

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、  

    我怀疑峰值是由来自 DIMM 侧的 VTT 泄漏电流引起的。  

    VDDQ、VIN、S3和 S5的断电序列是什么? 您能否使用 VTT 信号提供这些信号的波形?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的回复、请使用 VDDQ、VIN、S3、S5和 VTT 检查以下波形。  

    什么会导致该泄漏电流? 我们如何防止这种情况?

    谢谢你

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、  

    波形显示 VIN_5V/S3/S5首先关闭、VDDQ 在几 ms 后关闭。

    一旦 VIN_5V、S3和 S5关闭、TPS51100 VTT 引脚就会处于高阻抗状态。 由于 VDDQ 仍在为 DIMM 芯片供电、因此存在来自 DIMM 的 VTT 泄漏电流、该泄漏电流会使 VTT 上升。  

    许多 DIMM 模块上都存在该 VTT 泄漏电流。 我们在许多客户项目中看到类似的行为。  

    您能否让客户先关闭 VDDQ、然后关闭 VIN_5V/S3/S5?

    谢谢