This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:GND 布局

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931726/lm25119-layout-of-gnd

器件型号:LM25119

大家好、

对于信号接地和电源接地、是否所有信号接地都先接地到 IC 的 EP、然后通过 EP 连接到接地层?

pgnd1和 pgnd2如何接地到建议的接地?

对于建议方法、它似乎具有接地环。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    应通过 EP 焊盘上的多个过孔将 EP 连接到主板上的接地平面。  

    2.首先将所有信号接地端连接到 AGND 引脚(引脚12)、然后将 AGND 引脚连接到 EP。  

    2、PGND1和 PGND2可直接连接到 EP。  

    谢谢