This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 DPM 和放大器的锂离子电池充电器 IC;DPPM 支持

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931678/li-ion-battery-charger-ic-with-dpm-dppm-support

主题中讨论的其他器件:BQ25616BQ25611D

大家好、

我们正在寻找具有以下特性的单节电池充电器、

1.单节锂离子电池,充电电流>2A

2.支持动态电源管理(DPM)

3.支持动态电源路径管理(DPPM)

4.开关模式(SMPS)型充电器

5.支持基于 DP 和 DM 线路的 USB 2.0/3.0电流限制检测

请根据此要求推荐合适的电表 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvaraj、

    我建议使用以下最大3A 的充电器:

    用于独立运行的 BQ25616或

    用于主机控制操作的 BQ25611D。

    此致、

    Jeff