This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:输入5.2V 输出+-5V

Guru**** 2388620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931639/lm27762-input-5-2v-output--5v

器件型号:LM27762

大家好、

客户希望在 5.2V 输入、+-5V 输出应用中使用 LM27762、输出电流小于100mV、此输入电压是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我建议选择稍高的输入电压、使用此器件无法实现上述要求。 或者、如果无法增加输入、请接受较低的输出电压。

    如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin、

    针对+-5V 输出的最小建议输入电压电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    直到上周、该器件已在 Webench 上推出。 现在、他们似乎已经将其用于维护。 根据过去的仿真、我认为5.5V 应该可以。  

    此致、

    Febin