This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:C 型双向锂离子48V 充电器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM76005, LM5170, LM5176, INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931005/lm5175-bi-directional-li-ion-48v-charger-from-type-c

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件:TPS65987LM5170LM5176INA168

尊敬的 Sirs:  

我们对产品有了一个了解:适用于电动踏板车(标称48V)的特定高端充电器。 / 53.4V 最大值)、由 USB PD 提供(20V 3A、20V 5A 输入)、具有高达20V 5A 的 Type-C 电源能力、可为笔记本电脑充电。  

TPS65987和类似器件似乎最适合此设计、您是否仍然可以推荐使用特定的直流/直流 IC 来实现双向充电?  LM5170 似乎定价过高、是否能够利用 LM5175等更小的器件 通过 MOSFET /高侧开关实现电源路径切换?

或者是否最好使用不同的 IC 进行降压 (例如 LM76005)和升压(LM5175)操作?

该设计应实现安全充电、因此此处的 MCU 可控制电池的电流和电压、  对于实际实现该电流和电压(例如 LM5175的 DAC /电阻器阵列)的任何建议、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    最佳解决方案是 LM5170。

    您也可以在一个方向使用降压、在另一个方向使用升压、但需要注意它们不会同时运行。

    到目前为止、我无法在两个方向上使用 LM5175或 LM5176。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们讨论 LM5176、是否有任何可靠的方法来实现输出电流控制以获得用于锂离子充电的 CC 模式? 可以使用哪些原理图?

    因此、输出电压可由 DAC/PWM 反馈注入控制、如下所述: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2020/02/18/adjusting-vout-in-usb-type-c-and-wireless-charging-applications-part-2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    LM5176的使用方式与本 USB Type C 充电器参考设计相同:  

    我不确定我是否正确理解了您的应用、但您提到您想为笔记本电脑充电。 据我所知、笔记本电脑将负责控制电流、而 USB 连接仅提供电压和功率。 USB IC 正在通信所需的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、  

    对于此设计、我们还需要实现具有 CC/CV 模式的 USB Type C 20V 5A -> 48V 2A (最大53.4V)锂离子充电路径以及针对无电电池的预充电。 这可以由 MCU 控制、我们如何使用 LM5176在缓冲路上实现这一点? 。

    当然、我们可以使用外部电流监控器(例如 INA168)、但这会增加一些成本。 是否可以通过 MCU 更改 LM5176的电流限制?

    实际上、我们只需要两个电流限制值:2A (我们可以使用 LM5176的平均电流限制电阻器设置)和 MCU 在必要时打开/关闭300-500mA。 是否有解决方案可以实现此目的、例如连接/断开用于平均电流感应电阻器的其他电阻器或操纵 LM5176的软启动引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    如果300mA 至500mA 电流限制需要更高的电流、您可以在电力线中添加第二个感应电阻器、并将其与晶体管短路(这是一个想法、未经测试)。

    对于打开和关闭电流、它取决于所需的速度。 例如、您可以使用 UVLO 打开和关闭 LM5176、但转换器在开启时会经历软启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、  

    谢谢、这个想法似乎很清晰、可以开发并尝试一下。

    非常感谢。