This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:180W 参考设计

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194923/bq25720-180w-reference-design

器件型号:BQ25720

大家好、

对于180W 设计、我们是否有 MOS 和电感器建议?

如果有参考设计、就会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    由于此设计是内部设计、我将 通过电子邮件发送原理图。

    此致

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    很抱歉、我忘记了提及紧迫性。

    您稍后是否会将其发送、因为戴尔将在下周一个星期一召开会议