This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:单相最大功率

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929842/ucc28064a-single-phase-max-power

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件: UCC28056

大家好、

客户想要使用 UCC28064A EVM 的单相、并且想要知道单相的最大功率可以实现吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个300W EVM、单相应该能够处理150W 的功率

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    客户希望关闭一个相位并在一个相位模式中使用此芯片。 此芯片能否在此模式下运行? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您只需将 PhB 引脚接地即可。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为在单相设计中使用 ucc28056作为恒定导通时间控制 PFC 会更具成本效益。  以下链接将使您转至数据表。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    客户不想更改 IC、并将遵循将 PhB 引脚接地。 谢谢。