This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:替换黄金文件

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00883, BQSTUDIO, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193589/bq40z50evm-561-replacing-golden-file

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:TIDA-00883BQSTUDIOBQ40Z50

您好!

我想知道是否可以用新文件覆盖 BQ40z50EVM 上的黄金文件?

此外、在哪里可以找到 BQ40z50EVM、BQ79616EVM 和 TIDA-00883的.step 文件?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    是的、您可以使用新文件覆盖黄金文件。

    您可以使用 bqStudio 的固件选项卡生成包含步骤的 Flashstream 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我的第二个问题的任何更新。 在哪里可以找到 BQ40z50EVM、BQ79616EVM 和 TIDA-00883的.step 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我不认为.step 文件用于 BQ40Z50。 装配体、光绘文件、PCB 文件等位于链接的设计文件部分:

    www.ti.com/.../TIDA-00883