This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54310:当 EN/SS 引脚电压仅为1.65v 时、TPS54310的输出电压更小。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929963/tps54310-tps54310-output-voltage-smaller-when-en-ss-pin-only-1-65v

器件型号:TPS54310

大家好、

我的客户现在在系统中使用 TPS54310。 下面是 原理图。 输入为3V3、输出为1.5v。 如您所见、我们   在 EN/SS 引脚上放置了100k、100k 分压器。 当我们将 分压 电阻器放在那里时、当我们保持 EN 为高电平并移除下拉 电阻器时、Vo 将下降至1.3V (具有1.5V 的较大间隙)。 Vo 将为1.5v。 它应该具有一些 与 SS 和内部 基准的连接。 请帮您检查 原因吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    非常感谢您的耐心等待。

    我正在处理这一请求。 请允许我在某个时候详细了解这一点、我明天会回来。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    EN 引脚上的电阻分压器在启动期间可能会出现问题。  

    您能否提供带和不带电阻分压器的输入电压和输出电压、SS/ENA 波形?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我们可以在  原理图中找到电压信息。 VIN 3V3、Vout 1.5v。 SS/ENA=1/2 Vin、我将与  客户再次检查信息。  检查3 个点的原因是什么?   我们以前是否看到过类似的现象? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、当然、我们会得到这些信息。 但我想通过波形确认我们的输入电压稳定、EN 引脚的行为方式也稳定。 同时、我还在内部讨论这一点、以便更深入地了解。 我将在收到一些信息后返回给您。 如果您可以、我们也可以将此线程从内部获取。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    当我们在内部讨论这一点时、我想关闭这个主题。

    我希望您对此感到满意。

    此致、

    Febin