This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030SSQDDARQ1一般信息

Guru**** 2517650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930544/lmr14030-q1-lmr14030ssqddarq1-general-information

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030

你(们)好

美好的一天!

我们收到 TI 员工的要求,他希望确认 LMR14030SSQDDARQ1是否为 多元件集成电路。

请帮助我确认。

非常感谢。

BR、

Leon .Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所说的是什么多元件集成电路? 是多层组件还是多内部组件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iven

    感谢你的答复

    多元件集成电路意味着 MCO。(MCO)是一个或多个单片、混合或多芯片集成电路以及至少一个以下元件的组合:硅基传感器、传动器、振荡器、谐振器或其组件。 与集成电路一样、它们实际上作为一个组件、通过引脚、引线、焊球、 底部触点、凸点或传导电压点连接、组装到印刷电路板(PCB)或其他载波。

    BR、

    Leon .Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 伊文

    是否有更新?

    此致

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的描述 、LMR14030不是一种 MCO。