This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:EVM TPS65941212EVM + TPS65941211EVM 出现问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192576/tps6594evm-evm-tps65941212evm-tps65941211evm-bring-up-problems

器件型号:TPS6594EVM

您好的支持团队、

我在启动 TPS659412EVM + TPS65941211EVM 板时遇到问题。

这两个板被堆叠、Vin = 3、3V、USB 连接至主 器件 TPS659412EVM。

处于发送状态的所有跳线。

连接后立即出现以下消息:

这两个器件都显示如下:

所有降压稳压器保持关闭、状态寄存器如下所示:

 要使降压转换器启动并运行、我需要遵循哪些步骤?

BR

格里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格里、

    您看到的问题是 PMIC 没有有效通信。 请确保在从配置中配置了 TPS65941111EVM 的跳线。 对于 TPS65941111EVM、J37"M/S Select"应位于从侧、而对于 TPS65941212EVM、应位于主侧

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     跳线设置正确。

    还有其他想法吗?

    BR

    格里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 请在周一回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格里、

    请从两个 PMIC 读取所有中断。 这可能显示的信息多于仅从1个 PMIC 中中断的信息。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请找到请求的中断:

    TPS65941111

    对于 TPS65941112:

    BR

    格里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格里、

    TPS65941212的 FB_B3引脚设置为监控1.1V 电源轨。 如果未提供1.1V 电压、BIST 将在上电序列期间失败。 这可能是您看到的问题。 FB_B3是否连接到1.1V?

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    从外部源向 TP6施加1、1V 电压已解决了该问题。

    在哪里可以找到 TPS65941212 +  TPS65941211的 NVM 配置文件?

    GUI 上的模板仅包含 TPS65941213 + TPS65941211文件。

    BR

    格里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格里、

    遗憾   的是、我们没有 TPS65941212 + TPS65941211配置的当前 JSON 文件。 我建议查看用户指南以了解这些设置

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvuc32

    谢谢、

    Daniel W