This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:LM36011是否可以并联以获得更高的电流?

Guru**** 2506125 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930852/lm36011-can-lm36011-be-paralleled-to-get-higher-current

器件型号:LM36011
主题中讨论的其他器件: LM3644

您好、先生、

我对 LM36011 LED 驱动器有疑问。 我的应用在外部选通模式下需要2.5A 电流。 由于单个 LM36011的最大电流为1.5A、我是否可以并行使用两个 LM36011驱动器?

谢谢

Claire

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claire、

       要获得高达2.5A 的更高电流、我们建议使用双通道器件 LM3644、对于 LM3644、您可以将多个通道组合在一起以驱动更高的输出电流。

       对于 LM36011、如果您希望将两个通道组合在一起、则没关系、但每个器件都存在一些延迟、这也可能带来一些风险。 因此、我们强烈建议使用 LM3644。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    非常感谢您的回复。 遗憾的是、我无法使用 LM3644、因为它是一个需要外部电感器的升压转换器、因此 LM36011更适合具有5V 直流输入的应用。  

    您能否详细说明延迟造成的风险意味着什么? 我计划将两个 LM36011设置为外部选通模式并使用相同的选通信号、驱动器之间是否会有延迟?

    谢谢你

    Claire  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claire、

      LM3644可以在不使用电感器的情况下以诸如 LM36011之类的直通模式工作。 因此、不用担心、LM3644没有限制。 许多用户已将 LM3644用于更高输出电流的应用。

      对于 LM36011、即使您已配置了外部选通功能、但内部电路的每种差异都可能有一些变化、这意味着输出电流可能略有变化。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    再次感谢您的信息。 我看到有一个有关在无电感器应用中使用 LM3644的应用手册、这非常有用。

    只需确认一下、对于 LM3644、LED1和 LED2引脚可以连接在一起、以便在闪存/选通模式下提供高达3A 的电流。  

    再次感谢你的帮助。

    Claire

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claire、

      是的、每个通道可驱动高达1.5A 的电流、您可以将这些电流组合在一起以驱动更高的输出电流。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    再次感谢您的确认。 你很有帮助。

    Claire