This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138ACCEVM149:使用 UCD3138ACCEVM149进行 CCS 调试

Guru**** 1751730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ACCEVM149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929928/ccs-ucd3138accevm149-ccs-debug-with-ucd3138accevm149

器件型号:UCD3138ACCEVM149

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

UCD3138FW_LLC 是 CCS 项目文件。
是否可以直接连接到 UCD3138ACCEVM149并使用 CCS 进行调试?
如果工作正常、它是通过 JTAG 与 XDS 还是 USB-TO-GPIO 相连?

还是 可以使用 Fusion Digital Power Studio 将 UCD3138ACCEVM149与 USB-TO-GPIO 相连?

感谢您的指导。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi 您好!

    您可以同时使用 CCS/JTAG/XDS 和/或融合数字电源/USB-TO-GPIO 来下载固件和调试。

    我个人更喜欢使用融合数字电源/USB-TO-GPIO。

    这主要是因为您可以随时通过 Fusion Digital Power/USB-TO-GPIO 查看寄存器和变量、无需停止微控制器、也无需断点。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    感谢您的快速支持。
    让我与您再次核实 XDS110或 XDS200是否适用于 UCD3138ACCEVM149

    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XDS200未使用 UCD 进行完全测试、而 XDS110则经过全面测试、推荐使用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    感谢您的确认。
    这对我们有所帮助。

    此致、
    Hitoshi