This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ALLCEVM150:Fusion Digital Power Studio 使用基准控制什么。

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ALLCEVM150, UCD7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929901/ucd3138allcevm150-what-fusion-digital-power-studio-controls-with-the-reference

器件型号:UCD3138ALLCEVM150
主题中讨论的其他器件: UCD7138

您好、香榭丽舍

客户想知道"Fusion Digital Power Studio"是否可以通过 UCD3138ALLCEVM150控制以下功能:

1)同步整流控制。 控制 UCD7138的驱动程序。
2)过流和压降检测 以及停止 PWM 并自动恢复的跳闸。
3)过压检测。  
4)软启动时间控制。 他们希望更改时间。
5)无负载或轻负载时的突发控制。
6) PFM 开关的分辨率变化
7)死区时间分辨率和精度

如果您能让我们知道哪些项目(1)到7)可由"Fusion Digital Power Studio"控制、我将不胜感激。
感谢您的友好支持。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、打开 Fusion Digital Power Studio、点击左下角的"Configure"、它会显示您可以从 GUI 配置的所有参数。 如果不存在要更改的参数、则需要修改固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    如果"Fusion Digital Power Studio"不支持请求的项目、是否可以使用  CCS 项目文件 UCD3138FW_LLC?

    感谢您的友好检查。
    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi:是的、您可以下载  UCD3138FW_LLC 代码、然后修改或添加所需的任何功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    感谢您的快速帮助。

    此致、
    Hitoshi