This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601和 BO25611运输模式的功耗

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931362/bq25601-power-consumption-of-bq25601-and-bo25611-shipping-mode

器件型号:BQ25601

您好 TI

我们目前正在评估 APZ0001在运输和存储期间的功耗。 在这些情况下、商品已进入配送模式。

当 BQ25601/25.11进入运输模式时、您能帮助提供功耗数据吗?   我在数据表中找不到此数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在运输模式下、BAT 泄漏电流为17uA (典型值)、在 EC 表中被称为"降压模式下的电池放电电流(BAT)"。