This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:电感器选择标准

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1, TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931502/tps61194-q1-inductor-choose-criteria

器件型号:TPS61194-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61194

我们将 TPS61194-Q1用作背光解决方案。

从5V 升压到13V

开关频率= 2MHz

总输出电流= 140mA (4通道)

我们测试 LQM2HPZ4R7MG0#(https://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQM2HPZ4R7MG0%23)峰值电流= 708mA、平均电流= 289mA 的电感器电流。

 是指数据表中的 L 电流图。 708mA 下的电感值低至1uH。 我们想知道、如果继续使用该电感器、会有什么问题吗?

在本例中、我们想知道如何选择合适的电感器。 电感器 Isat 和 IRMS 应比电感器峰值电流或平均电流小?  

  请提供有关选择合适电感器的指南。 谢谢

  

3.一些电源工程师认为、在最大负载下工作时、电感调整不应低于正常值30%。 为了安全起见、TPS61194应遵循此规则。

感谢您的帮助。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您的输出电容值是多少? 我们建议在2MHz 开关频率下使用4.7uH。

    2.我们建议使用上述电感值和输出电容。

    通常、我们建议使用电感器的额定电流、其电流必须至少比电感器的峰值电流高25%。

    在最大负载下工作时、最好确保电感器具有足够的值。 但是、如果您在上表后面选择具有足够额定电流的电感器、则没关系。 当电感器的额定电流足够时、其值通常不会减小太多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    1、输出电容= 30uF、电感= 4.7uH 时、OUT 设计遵循数据表推荐值。

    目前 、LQM2HPZ4R7MG0# 正在我们的设计中使用。  我们测量的电感器电流为708mA (峰值)和289mA (平均值)、图1。

      图2给出了 ITEMP (85C)=1.1A。 在我们的设计中、即使在峰值电流=   708mA 时电感值低于1uH、该电感器也是合适的组件? 请参阅图3 L 电流  

       

     

                        图1  Ch1:电感器电流;Ch2:PWM;Ch3:输出电压。

                                                图2  电感器规格

                                图3. L 电流

    感谢您的帮助、

    陈美华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

     @将电感电流的纹波控制在40%μ H 标称条件附近、并让电感器在 CCM 模式下工作。 您应该使用最小输入电压计算电感器的峰值电流、并确保电感器的额定电流与该峰值电流相比至少有25%的裕度。