主题中讨论的其他器件: TPS61194
我们将 TPS61194-Q1用作背光解决方案。
从5V 升压到13V
开关频率= 2MHz
总输出电流= 140mA (4通道)
我们测试 LQM2HPZ4R7MG0#(https://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQM2HPZ4R7MG0%23)峰值电流= 708mA、平均电流= 289mA 的电感器电流。
是指数据表中的 L 电流图。 708mA 下的电感值低至1uH。 我们想知道、如果继续使用该电感器、会有什么问题吗?
在本例中、我们想知道如何选择合适的电感器。 电感器 Isat 和 IRMS 应比电感器峰值电流或平均电流小?
请提供有关选择合适电感器的指南。 谢谢
3.一些电源工程师认为、在最大负载下工作时、电感调整不应低于正常值30%。 为了安全起见、TPS61194应遵循此规则。
感谢您的帮助。