This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:用作负载开关

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929905/lm74700-q1-using-as-a-load-switch

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

尊敬的团队:   

我们可以将 LM74700用作负载开关吗?

根据上述电路使用时、即使将使能引脚设置为0V 低电平、输出电压也始终处于打开状态。

输出未关闭...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik Raja、

    LM74700不能 用作负载开关、因为当 EN 被拉低时、通过将 IC 的栅极引脚连接到 IC 的阳极引脚来关闭栅极。

    当用作理想二极管时、MOSFET 和 MOSFET 关断时、栅极到阳极的短接与 Vgs =0V 相同。

    但是、如果使用负载开关、MOSFET 方向会改变、源漏位置会被交换。 这意味着在 EN 被拉低时、栅漏= 0V、但 Vgs 不是0V、因此 MOSFET 充当电压跟随器、输出端存在电源。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    LM5060是将 MOSFET 用作负载开关的理想选择。

    此致

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中根本不清楚这一点。

    使能引脚的用途是什么? 是为栅极驱动器省电还是禁用其他一些逻辑?

    实际上、通过查看电路、即使 Vgs = 0、MOSFET 的体二极管也会传导负载并为其供电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    请注意、LM74700-Q1主要是一款理想二极管控制器、当 EN 为低电平时、MOSFET 关断、其体二极管会阻止反向电流返回输入/电池侧。

    EN 引脚有助于打开 MOSFET 并进入低 Iq 关断模式(器件电流小于1.5uA)。

    MOSFET 的体二极管导通以向 CAN/LIN 等低功耗 MCU 或维护任务供电。

    EN 根据系统要求进行控制。

    此致、

    Kari。