This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:UCC28704:使用110V 交流电源供电时出现启动问题- II

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931042/ucc28704-ucc28704-start-up-issue-when-powered-on-with-110v-ac-supply---ii

器件型号:UCC28704

大家好、

根据建议,我们尝试使用5ME (最初为10ME)来降低启动电阻,并尝试使用电阻器的某种组合(降低的值) 要检查 VDD 电压是否为高电平(21V)、但它正在稳定&所有电阻器组合中、电路板上电的交流电压仅高于145v。电路板在230V 交流电压和145v 以上时工作正常。 未发生故障情况。 唯一的问题是 VDD 上的电压不足以在110V 下启动 IC。 请告诉我们 、当输入电源为110V 时、如何提高/允许 VDD 上的电压达到21V。随附原理图 PDF FYR

e2e.ti.com/.../2273.Flyback_5F00_convertor_5F00_A0.pdf

注意:这是查询 "UCC28704:使用110V 交流电源通电时的启动问题"的后续查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否对此进行更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

     

    感谢您关注 UCC28704离线反激式控制器。

     

    145Vac 对应于205Vpk、当 VDD = 21V 时、该电流应向 HV 节点提供~18uA 电流。
    同样、100VAC/141Vpk 应在 VDD = 21V 时向 HV 输送~12uA 电流。
    由于 UCC28704的启动电流为1.5uA (典型值)(最大值2.5uA),因此在最低输入电压下启动时应有足够的裕度,除非 TVS D16“窃取”该电流。

     

    我相信这里就是这种情况、即使 TVS 的额定电压为~380V、电流为1mA。 我认为、在输入为145Vac 时、泄漏电流高达16uA、剩余的2uA 最终可以获得高达21V 的 VDD 以启动 IC。

     

    我相信您需要找到另一个钳位器件、在21V 电压下泄漏电流不超过几 uA。

    侧注:从 TVS 值(380V)和网络标签“HV”中,我猜此电路以前用于为具有高电压启动引脚的控制器供电。  
    由于 UCC28704 VDD 的最大额定值为38V、因此我建议将 TVS /钳位调整为较低的电压、例如24~33V。   所有正常的 VDD 电流都远高于几 uA、但如果器件进入故障状态、VDD 电流会降至~70uA (典型值)、但可能低至40uA、 如果输入为264V/375Vpk、则5Meg = 75uA 时的涓流电流会对 VDD 节点过充并损坏 IC。

     

    诀窍是找到一个钳位器件、该器件在40uA 时将电压限制在~35V 以下、但在12uA 时不会将电压限制在~24V 以下。 也许可以找到一个符合此要求的组件,但我不知道。 您可能必须设计一个特殊的钳位电路。

     

    此致、

    Ulrich