This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:电路原理图回顾和 IPK 感应引脚参考

Guru**** 2505955 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931066/mc33063a-schematic-review-and-ipk-sense-pin-consult

部件号:MC33063A

大家好、

能否查看 MC33063A 的原理图? 谢谢。

下面列出了详细的系统设计规格。

Vin = 7 - 25V、Vout = 4V、Iout_max = 150mA。

  

另一件事是、在上述原理图下、当 Vin>15V 时、IPK 引脚无法正常工作。 您对此有什么线索吗?

此致、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    请尝试移除一个1欧姆电阻器以降低峰值电流限制。 电感器饱和电流很低。 这是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    让我们通过电话或电子邮件讨论进一步的问题、并在此处关闭帖子。