主题中讨论的其他器件:LMZ14203H、 LMZ14201
我们将 LMZ1420xH 系列用于许多应用。
正如原线程中所述、我们在60-70MHz 和200MHz 频率下会遇到 EMI 问题。
我们按照建议测试了不同的输出电容器组合、没有什么帮助。
最初、我们也遇到了很多传导发射问题、因此输入级滤波效果良好。
只需提及 数据表中建议的 LC 滤波器、如果远未如所述做出响应。
只有增加了大扼流圈和铁氧体磁珠、我们才能将其保持在限制范围内。
因此、我倾向于认为发射的 EMI 来自输出级。
但是、任何添加滤波器的尝试似乎都只会使情况更糟。
我很高兴知道是否有解决方案、我们将大量使用此系列、但 EMC 合规性是一个重要的问题