This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:当电池不存在时、VSYS 会定期下降

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931110/bq25790-vsys-dip-periodically-when-battery-is-absent

器件型号:BQ25790

我的客户使用 BQ25790通过5V 输入为2节电池充电。

当电池不在时、我们可以看到系统电压如下、它从7V 降至3V、周期为15ms、SYS 引脚上的负载约为300mA。  

我们尚未更改寄存器。

然后、我们切断 SYS 引脚上的所有负载、并得到以下波形:周期仍为15ms、但 VSYS 上升。  什么可能导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    在没有电池的情况下、SYS 和 BAT 过冲以及 在充电被启用时建议的最小电容器是预期的。   SYS 或 BAT 命中 OVP、转换器关闭。  为防止:

    1. 在未连接电池时禁用充电。

    2.在 BAT 引脚上添加更多电容

    此致、

    Jeff

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    是的、当我们禁用充电时、问题就会得到解决。

    间隔大约为1.5秒、而不是我之前说过的15毫秒。 15ms 是指过冲脉冲宽度

    但我的问题是:

    为什么 SYSOVP 每大约1.5秒触发一次?

    在数据表中、SYSOVP 将强制转换器停止开关、那么 SYS 引脚为什么在大多数时间仍能稳定在8V 左右?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    SYS 使用降压为处理器供电。

    如果 SYS 每1.5秒下降到3V、则每次 SYS 下降时处理器将关闭。

    当客户将程序加载到处理器时、加载持续时间将超过1.5秒、这将导致处理器加载失败。

    由于此时没有软件运行、因此无法禁用软件充电。

    然后、我们只能上拉 CE 引脚来禁用充电。

    我想知道是否有任何方法可以最大程度地减小 DIP、例如、我们可以接受 SYS 从7V 降低到6.5V、而不是禁用充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    SYS 和 BAT OVP 分别相对于当前系统调节电压和电池调节电压。  因此、降低调节点 没有任何帮助。   建议的解决方案是增加更多电容。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    谢谢你。

    您能否对以下问题进行一些分析? 由于我们在 EVM 上看到了相同的现象:

    为什么 SYSOVP 每大约1.5秒触发一次?

    在数据表中、SYSOVP 将强制转换器停止开关、那么 SYS 引脚为什么在大多数时间仍能稳定在8V 左右? 我猜是 SYSOVP 被触发、开关被停止、然后它重新启动(多长时间之后它重新启动?)、为什么这一次 SYSOVP 没有被触发、然后 SYS 保持在大约8V?

    为什么1.5秒后再次触发呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    启用充电后、在电池电压降至 BATUVLO (~2.5)以下后、充电器会尝试将 BATP 引脚调节至~1.5s 的固定电压(对于2S 电池为5V)、以使电池组保护器 FET 有时间关闭。  之后、充电器恢复正常充电。  在您的图中、由于 BAT 上没有电池并且只有最小电容、电池电压在1.5s 后过冲、导致 SYS 过冲、达到 OVP 阈值并关闭 BATFET 和转换器。  如果您的客户无法向 BAT 添加额外电容、请建议他们在未连接电池时使用/CE 引脚来禁用充电。

    此致、

    Jeff