This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:用于驱动 DRV2603的 PWM 扩展器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2603, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930001/tlc59116-pwm-expander-to-drive-drv2603

器件型号:TLC59116
主题中讨论的其他器件:DRV2603

你(们)好 我想通过单个命令总线驱动多个 DRV2603 LRA 驱动器、我想使用 TLC59116使用 I2C 独立控制多个 DRV2603。 我可以看到、我将需要调整 TLC59116输出以获得适合 DRV2603 PWM 输入的逻辑电平。

您能不能忘记这种方案还有其他困难吗?

工作是否有更好的部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    我将详细介绍 TLC59116中可能出现的任何问题、但从 DRV2603的角度来看、应该可以。

    最棒的

    Carson Allen

    低功耗音频和传动器团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    我认为这些器件应该兼容、但您是否介意告诉我您的应用是这样的?

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,卡森

    感谢您回来。 恐怕我无法透露该应用程序。 我相信我是可以透露的,这不是一部手机的犀牛。

    是否可以单独控制每个输出的 PWM 占空比?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    根据数据表第5节下的说明、听起来每个输出都可以在这种意义上单独控制

    最棒的

    Carson