This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:在 PB 中不带按钮的 TPS65218D0

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931570/tps65218d0-tps65218d0-without-push-button-in-pb

器件型号:TPS65218D0

尊敬的 TI:  

关于 PMIC TPS65218D0:

我的目的是、一旦为 TPS65218D0供电、来自 LDOx 和 DCDCX 的所有输出电压都将可用、而无需通过 I2C 对 TPS65218D0进行重新编程。 然后、我有以下问题:


1) 1)可以在 PB 中不使用按钮来连接 TPS65218D0?
2) 2)如果是、哪种连接正确? 例如,引脚:PB、AC_DET、PWR_EN、... (如果此目的需要另一个引脚连接)
3) 3)出于此目的、需要通过 I2C 对 TPS65218D0进行重新编程?

非常感谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)是的

    2) 2) AC_DET = GND。 PWR_EN 可由 AM437x 控制或上拉至 VSYS (PMIC 的主电源)

    3) 3)无需编程

    您可以在数据表中搜索 AC_DET 以了解更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!

    这是一个很棒的帮助!!!