This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:电池的启动电流

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931219/bq25601-start-up-current-from-battery

器件型号:BQ25601

我需要确定使用 bq25601将电池连接到系统时电池可能会遇到何种类型的电流。 我假设最坏的情况是插入了电池、但 VBUS 上没有电源电压。   充电器将加电、BATFET 将使用电池电流打开。

当然、BAT 引脚上的系统电容器会有浪涌电流(10uF)、VSYS 输出上的电容器会有电流充电、但 bq25601内会发生什么情况?

电流是否会跳至适用的 IQ 电平,或者是否存在任何电流尖峰(例如为 FET 栅极充电)?   

BATFET 是否具有任何类型的软启动来控制 VSYS 浪涌电流?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 BAT 到 SYS 的浪涌电流由 SYS 上的电容决定。 持续时间非常短、对于22uF 电容器、大约10us、由于浪涌电流受到限制且很短、因此器件不会构建软启动。 器件中没有浪涌电流。