This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:如何在 MaxError 设置后清除 CF 标志

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931529/bq40z50-r2-how-to-clear-cf-flag-once-set-by-maxerror

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

我们的一位客户询问了如何在 MaxError 设置为大于 Max Error Limit 后清除 Condition Flag CF 标志。 它在 IT 学习周期(Qmax 和 RA 更新)后进行设置。

我们有什么建议?

谢谢、此致、
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好、

    当 MaxError()小于所设置的限制时,CF 标志应清除。 如果即使满足条件、也无法清除、您可以共享.gg 文件和他们执行的学习周期日志吗?

    默认情况下,最大误差限制为100%,在成功的学习周期之后,maxError()应该为1%,并且标志应该被设定为0。 检查以确保检查了正确的 CF 标志、电池模式中也有一个 CF 标志。

    此致、

    Wyatt Keller