This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:TPS62175电感器。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931436/tps62175-tps62175-inductor

器件型号:TPS62175

大家好、

我的客户计划在 其中一个设计中使用 TPS62175、并对设计中6.8uH 的使用有以下疑问、

  1. 请确认6.8uH 电感器是否可用于设计?
  2. 如果是、该电感的输出值将是多少?
  3. 您能仿真一下、让我们知道使用 C 和 L 会降低什么开关电流吗

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinu、

    可以使用具有22uF (或更大)输出电容器的6.8uH 电感器。

    有关  输出 LC 对环路稳定性、负载瞬态行为和输出纹波的影响的更多信息、请参阅《优化 TPS62175输出滤波器》(SLVA543)应用手册。


    同样、为了 更好地确认环路稳定性、您可以 使用 此处提供的模型、并 使用您正在考虑的任何不同输出 LC 组合来仿真负载瞬态。

     

    谢谢、

    Matt