This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:LM5576MHZ 启动问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931142/lm5576-lm5576mhx-start-up-problem

器件型号:LM5576

我们在其中一个安全产品中使用 LM5576、并且出现间歇性启动问题。  施加输入电压(12v~48V)时、本应为+5V 的输出电压以1.587Hz 的速率循环、看起来像慢速衰减的斜坡。  +5V 电压为 bq25606RGER 锂聚合物电池充电器供电、因此电流限制在远低于 LM5576的3A 最大值。  此问题是间歇性的、因此看起来像是启动问题。  我已经连接了原理图和示波器输出。  任何方向都将是有益和感激的。

Allane2e.ti.com/.../LM5576-Diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下是我的想法:

    请使用我们的网页上的组件计算器来比较您的

    组件值以及计算器指示的值

    2.尝试断开 bqxxx 器件的连接、查看 LM5576是否能够可靠启动。

    3.尝试通过增加软启动电容器来增加软启动时间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入、更改了软启动电容器、但仍然没有变化。  针对这部分故障排除的等式中移除了 Bq。 在 LM5576电感器的输出端、我们得到稳定的+5V 电压、因此在下一次测试中、我们将5 Ω 负载电阻器接地、在+5V 时产生1A 负载。  如前所述、LM5576立即进入电压斜坡的误差条件。  当负载被移除时、错误情况持续存在、需要从 LM5576器件上移除电源以解决该问题。

    问题:

    当出现过流情况时、LM5576是否会折返电压、并在清除电流问题后恢复正常运行?

    在我的测试用例中、我用部件的额定电流的1/3加载输出、但它似乎已经发生了错误。  该器件上是否有任何引脚可以回波内部错误、从而可以进行监控以验证当前问题(如果是这样)?  根据我看到的结果、负载电流导致了误差、并且即使负载未超出电路的预期驱动范围、一旦负载被移除、误差也不会清除。

    感谢您的指导、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个注意事项。  我们在+5V 上添加了220uF 的外部电容负载、并且只是系统上电过程导致了故障、因此这肯定是某种浪涌电流导致器件无法正常运行的问题、 当问题被清除时、错误状态不会自行清除。

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已确定并得到解决。  制造过程中似乎为 Rt 加载了不正确的电阻器(50欧姆而不是21K)、由于某种奇怪的原因、芯片不喜欢或不喜欢这种情况。  感谢您的投入和指导、问题不再存在。

    Allan