This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:稳压器

Guru**** 2509045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931221/tps53353-vreg

器件型号:TPS53353
主题中讨论的其他器件:TPS53355

从数据表中可以看出、Vreg 引脚应该为5V、并且当输入电压高于2V 时、它将开始斜升、并且与下图中显示的使能引脚无关。  

我遇到了 VREG 在使能引脚之前不尝试斜升的问题、如下所示。  

 _

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记提到上面的示波器抓取:  

    黄色- 12V

    蓝色-调节

    紫色-启用

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您用于测试、EVM 或客户电路板的是哪种电路板? 当 VDD 斜升时、与 Vin 或...相同?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、从块和一些波形来看、描述似乎不正确、我将向首席工程师重复确认。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、  

    VDD 与 Vin 短接、Vin 与 EVM 类似。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我已经确认了这里测得的 VREG 的启动行为对于这个器件是预期的。 VREG LDO 需要 EN 才能启动。 遗憾的是、数据表中的这一部分在类似器件的数据表中被错误地重复使用。 我在下一次更新 TPS53353和 TPS53355数据表时做了一个注释来修复这些数据表。

    Anthony