This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3701:上拉电阻器选择

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931419/tps3701-pull-up-resistor-selection

器件型号:TPS3701

由于系统环境不良、电源容易受到电压瞬态和噪声的影响、因此会导致电机运行期间 OUTA 和 OUTB 出现故障运行。 客户希望通过降低上拉电阻来增强抗噪性能。 您建议的电阻范围是多少? 该器件的低侧 FET 能够消耗多少电流? 选择该电阻器值时的限制是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    根据数据表的 ROC、TPS3701输出在每个输出引脚上的最大灌电流仅为10mA。 此10mA 电流将限制较低侧电阻器的尺寸。

    最小尺寸为 R = Vpullup / 10mA。 该值是否足以满足您的应用需求?

    噪声是影响 TPS3701的输入还是影响输出?